DOCA0006PT-08

Símbolos dos equipamentos de medição

Os seguintes símbolos IEC 60417 e ISO 7000 podem ser usados no equipamento de medição:

Símbolo

Referência

Descrição

IEC 60417-5172

Equipamento de proteção de classe II

  • Para identificar o equipamento que cumpre os requisitos de segurança especificados para equipamento de Classe II (isolamento duplo ou reforçado).

ISO 7000-0434B

Cuidado

  • Para indicar que é necessário cuidado ao operar o dispositivo ou controle próximo de onde o símbolo está colocado. Para indicar que a situação atual precisa da conscientização do operador ou da ação do operador para evitar consequências indesejáveis.

ISO 7000-1641

Manual do operador; instruções de funcionamento

  • Para identificar o local onde o manual do operador está armazenado ou identificar informações relacionadas com as instruções de operação. Para indicar que as instruções de operação devem ser consideradas ao operar o dispositivo ou os controles de operação perto de onde o símbolo é colocado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.