DOCA0006RU-08

Символы измерительных приборов

На измерительном оборудовании могут присутствовать следующие символы IEC 60417 и ISO 7000:

Обозначение

Артикул

Описание

IEC 60417-5172

Оборудование класса защиты II

  • Обозначает соответствие оборудования требованиям безопасности, установленным классом защиты II (двойная или усиленная изоляция).

ISO 7000-0434B

Внимание!

  • Указывает на необходимость соблюдения осторожности при эксплуатации устройства или органа управления, рядом с которыми находится такой символ. Указывает на необходимость осведомленности оператора или определенных действий оператора, чтобы избежать нежелательных последствий.

ISO 7000-1641

Руководство оператора; инструкции по эксплуатации

  • Обозначает место хранения руководства оператора или информации, которая относится к инструкциям по эксплуатации. Указывает на необходимость соблюдения инструкций, описанных в руководстве по эксплуатации, при работе с устройством или органами управления, рядом с которыми находится такой символ.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.