DOCA0157DE-09

Gesteuerte Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten

Alle Wireless-Geräte müssen ausgeschaltet sein.

Schritt

Aktion

1

Rufen Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser auf.

2

Melden Sie sich bei den Webseiten an. Siehe Anmeldung bei den Webseiten.

3

Navigieren Sie zu Einstellungen > Geräte > Drahtlose Geräte (Wireless).

4

Klicken Sie auf Abfrage starten.

5

Schalten Sie die Wireless-Geräte nacheinander in der erforderlichen Reihenfolge ein.

6

Halten Sie die Abfrage an, sobald alle Geräte erkannt wurden, oder klicken Sie erneut auf Abfrage starten, um den Abfragevorgang abzuschließen.

Eine Liste mit den gekoppelten Geräten in der erforderlichen Reihenfolge (Modbus-Adressplan) wird angezeigt.

7

Wählen Sie ein Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf Lokalisieren, um die Position des Wireless-Geräts im Schaltschrank zu identifizieren.

Ergebnis: Die Status-LED des ausgewählten Geräts blinkt im Schaltschrank schnell und grün.

8

Sollte eines der lokalisierten Wireless-Geräte nicht zu Ihrer Auswahl gehören, klicken Sie auf Löschen, um das Gerät abzulehnen.

9

Konfigurieren Sie die Wireless-Geräte. Siehe Konfiguration der Wireless-Geräte über die Webseiten.

HINWEIS: Die den Wireless-Geräten zugewiesene Modbus-Adresse kann nach Abschluss des Kopplungsprozesses geändert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?