Verfahren zur Konfiguration des PowerTag Energy ●63 und M250/630 über die Webseiten
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Navigieren Sie zu , um die Liste der gekoppelten Wireless-Geräte anzuzeigen. Weitere Informationen zur Erkennung der Wireless-Geräte finden Sie unter Kopplungsprinzip. Ergebnis: Die Liste der gekoppelten Geräte wird angezeigt. ![]() |
|
2 |
Wählen Sie ein beliebiges Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Konfiguration des ausgewählten Energieüberwachungsgeräts zu ändern. Ergebnis: Die Parameter des Energieüberwachungsgeräts werden angezeigt. HINWEIS: Die Geräte PowerTag Energy F160 und Rope verfügen über zusätzliche
Parameter. Siehe Konfigurationsverfahren für PowerTag Energy F160 und Rope über die Webseite.
|
|
3 |
Geben Sie den des Wireless-Geräts ein. |
|
4 |
Geben Sie die des Wireless-Geräts ein. |
|
5 |
Wählen Sie die aus. |
|
6 |
Wählen Sie die aus, um die Phasenfolge des Zählers in Übereinstimmung mit der physischen Schaltschrankverdrahtung (von links nach rechts) festzulegen. |
|
7 |
Wählen Sie die aus.
|
|
8 |
Wählen Sie die Position der aus.
|
|
9 |
Wählen Sie in der Liste die Nennleistung aus, um den Prozentsatz der Lasten (Verbraucher) zu berechnen. |
|
10 |
Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Wert für den Energiezähler im Feld ein. Klicken Sie auf oder geben Sie den Wert 0 ein, um den Teilenergiezähler zurückzusetzen. |
|
11 |
Lastbetriebszeitzähler (Stunden): Der Lastbetriebszeitzähler gibt die Betriebszeit der Last (Verbraucher) in Stunden an. Die Last wird mit Spannung versorgt und es wird eine Versorgungsleistung über dem vorgegebenen Schwellenwert in die bzw. aus der Last gewährleistet. Standardwert für dieses Feld: 60 Sekunden. Sie können einen Wert zwischen 60 Sekunden und 1000000 Stunden eingeben. |
|
12 |
Die Last funktioniert, wenn Leistung ist >=: Der Lastbetriebszeitzähler wird nur inkrementiert, wenn die Leistung größer ist als der vorgegebene Wert bzw. diesem entspricht. Sie können einen Wert zwischen 10 W und 15000 W einstellen. |
|
13 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Änderungen rückgängig zu machen. |
Für weitere Informationen siehe Austausch defekter Gateways.