DOCA0157DE-09

Modbus Register der PowerTag-Steuerungsmodule

Register von Digitaleingang 1

Die folgende Tabelle enthält die für die PowerTag-IO- und PowerTag-2DI-Steuerungsmodule verfügbaren Register.

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Beschreibung

0x84D0

34001

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Name von Digitaleingang 1

0x84DA

34011

13

Reserviert

0x84E7

34024

3

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Schaltkreiskennung von Digitaleingang 1

0x84EA

34027

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Produktfunktion von Digitaleingang 1(1)

0x84EB

34028

1

Reserviert

0x84EC

34029

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x8000

J

03,

100–4

Zuweisungsreferenz von Digitaleingang 1(2)

Wenn die Rückkopplungsschleife von Digitalausgang 1 auf „Aktiviert“ eingestellt ist, wird das Register auf „Rückkopplungsschleife“ (16) forciert (siehe Register 37036: Register von Digitalausgang 1).

0x84ED

34030

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Kontakttyp von Digitaleingang 1

  • 0 = NO (Schließer)

  • 1 = NC (Öffner)

0x84EE

34031

10

Reserviert

0x84F8

34041

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Stromstatus von Digitaleingang 1

Gibt den Stromstatus des Eingangs ungeachtet der Zuweisungsreferenz an.

  • 0 = Niedriger Pegel

  • 1 = Hoher Pegel

0x84F9

34042

5

Reserviert

0x84FE

34047

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Leistungsschalterposition von Digitaleingang 1

Gibt die Position des Leistungsschalters an. Nur verfügbar, wenn Eingang 1 die Zuweisungsreferenz „Position des Leistungsschalters“ aufweist (Fall = 2).

  • 0 = Geöffnet

  • 1 = Geschlossen

0x84FF

34048

9

Reserviert

0x8508

34057

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Auslöseindikator von Digitaleingang 1

Gibt den Auslösestatus an. Nur verfügbar, wenn die Zuweisungsreferenz von Eingang 1 einer der Auslöseursachen entspricht (Fall = 3 bis 8).

  • 0 = Ausgelöst

  • 1 = Nicht ausgelöst

0x8509

34058

7

Reserviert

0x8510

34065

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Status von Digitaleingang 1

Gibt den Status von Digitaleingang 1 an. Nur verfügbar, wenn die Zuweisungsreferenz von Eingang 1 weder „Position des Leistungsschalters“ ist noch einer der Auslöseursachen entspricht (Fälle 1, 9, 15, 16).

  • 0 = Ein

  • 1 = Aus

(1) Für das Register 34027 kann Digitaleingang 1 folgende Produktfunktionen erfüllen:

  • 1 = Haupt/Zuleitung

  • 2 = Sub/Gruppenkopf

  • 3 = Heizung

  • 4 = Kühlung

  • 5 = HVAC

  • 6 = Belüftung

  • 7 = Beleuchtung

  • 8 = Büroausstattung

  • 9 = Kochen

  • 10 = Lebensmittelkühlung

  • 11 = Aufzüge

  • 12 = Computer

  • 13 = Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien

  • 14 = Generatoranlage

  • 15 = Druckluft

  • 16 = Dampf

  • 17 = Maschine

  • 18 = Prozess

  • 19 = Wasser

  • 20 = Andere Netzdosen

  • 21 = Sonstige

(2) Für das Register 34029 kann Digitaleingang 1 über folgende Zuweisungsreferenzen verfügen:

  • 0 = Kein

  • 1 = Standardeingang

  • 2 = Position des Leistungsschalters

  • 3 = Auslöseindikator (SD)

  • 4 = Indikator für Kettenauslösung

  • 5 = Kontakt für elektrisches Auslösesignal

  • 6 = Kontakt für thermisches Auslösesignal

  • 7 = Kontakt für Auslösesignal bei Fehlerstrom (SDV)

  • 8 = Kontakt für Auslösesignal bei Erdschluss

  • 9 = Kontakt für Spannungsstoß

  • 15 = Kontakt für Schaltschranktür

  • 16 = Rückkopplungsschleife

HINWEIS: Für die Register 34041, 34047, 34057 und 34065 weist die Konfiguration den Wert NO (Schließer) auf. Wenn das Register 34030 auf NC (Öffner) eingestellt ist, dann wird die Beschreibung der Register 34041, 34047, 34057 und 34065 umgeschaltet. Das bedeutet prinzipiell, dass für diese Register 0 zu 1 und 1 zu 0 wechselt, wenn sie NC entsprechen.

Register von Digitaleingang 2

Die folgende Tabelle enthält die nur für das PowerTag-2DI-Steuerungsmodul verfügbaren Register.

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Beschreibung

0x8534

34101

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Name von Digitaleingang 2

0x853E

34111

13

Reserviert

0x854B

34124

3

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Schaltkreiskennung von Digitaleingang 2

0x854E

34127

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Produktfunktion von Digitaleingang 2(1)

0x854F

34128

1

Reserviert

0x8550

34129

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Zuweisungsreferenz von Digitaleingang 2(2)

0x8551

34130

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Kontakttyp von Digitaleingang 2

  • 0 = NO (Schließer)

  • 1 = NC (Öffner)

0x8552

34131

10

Reserviert

0x855C

34141

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Stromstatus von Digitaleingang 2

Gibt den Stromstatus des Eingangs ungeachtet der Zuweisungsreferenz an.

  • 0 = Niedriger Pegel

  • 1 = Hoher Pegel

0x855D

34142

5

Reserviert

0x8562

34147

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Leistungsschalterposition von Digitaleingang 2

Gibt die Position des Leistungsschalters an. Nur verfügbar, wenn Eingang 2 die Zuweisungsreferenz „Position des Leistungsschalters“ aufweist (Fall = 2).

  • 0 = Geöffnet

  • 1 = Geschlossen

0x8563

34148

9

Reserviert

0x856C

34157

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Auslöseindikator von Digitaleingang 2

Gibt den Auslösestatus an. Nur verfügbar, wenn die Zuweisungsreferenz von Eingang 2 einer der Auslöseursachen entspricht (Fall = 3 bis 8).

  • 0 = Ausgelöst

  • 1 = Nicht ausgelöst

0x857D

34158

7

Reserviert

0x8574

34165

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Status von Digitaleingang 2

Gibt den Status von Digitaleingang 2 an. Nur verfügbar, wenn die Zuweisungsreferenz von Eingang 2 weder „Position des Leistungsschalters“ ist noch einer der Auslöseursachen entspricht (Fälle 1, 9, 15, 16).

  • 0 = Ein

  • 1 = Aus

(1) Für das Register 34127 kann Digitaleingang 2 folgende Produktfunktionen erfüllen:

  • 1 = Haupt/Zuleitung

  • 2 = Sub/Gruppenkopf

  • 3 = Heizung

  • 4 = Kühlung

  • 5 = HVAC

  • 6 = Belüftung

  • 7 = Beleuchtung

  • 8 = Büroausstattung

  • 9 = Kochen

  • 10 = Lebensmittelkühlung

  • 11 = Aufzüge

  • 12 = Computer

  • 13 = Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien

  • 14 = Generatoranlage

  • 15 = Druckluft

  • 16 = Dampf

  • 17 = Maschine

  • 18 = Prozess

  • 19 = Wasser

  • 20 = Andere Netzdosen

  • 21 = Sonstige

(2) Für das Register 34129 kann Digitaleingang 2 über folgende Zuweisungsreferenzen verfügen:

  • 0 = Kein

  • 1 = Standardeingang

  • 2 = Position des Leistungsschalters

  • 3 = Auslöseindikator (SD)

  • 4 = Indikator für Kettenauslösung

  • 5 = Kontakt für elektrisches Auslösesignal

  • 6 = Kontakt für thermisches Auslösesignal

  • 7 = Kontakt für Auslösesignal bei Fehlerstrom (SDV)

  • 8 = Kontakt für Auslösesignal bei Erdschluss

  • 9 = Kontakt für Spannungsstoß

  • 15 = Kontakt für Schaltschranktür

  • 16 = Rückkopplungsschleife

Register von Digitalausgang 1

Die folgende Tabelle enthält die nur für das PowerTag-IO-Steuerungsmodul verfügbaren Register

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Beschreibung

0x9088

37001

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Name von Digitalausgang 1

0x9092

37011

13

Reserviert

0x909F

37024

3

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

03,

100–4

Schaltkreiskennung von Digitalausgang 1

0x90A2

37027

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Produktfunktion von Digitalausgang 1(1)

0x90A3

37028

1

Reserviert

0x90A4

37029

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Verhalten von Digitalausgang 1

  • 0 = Normal

  • 1 = Gesperrt

0x90A5

37030

2

Reserviert

0x90A7

37032

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Kontakttyp von Digitalausgang 1

  • 0 = NO (Schließer)

  • 1 = NC (Öffner)

0x90A8

37033

1

Reserviert

0x90A9

37034

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Aktivierung der lokalen Steuerung von Digitalausgang 1

  • 0 = Deaktiviert

  • 1 = Aktiviert

0x90AA

37035

1

Reserviert

0x90AB

37036

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

03,

100–4

Aktivierung der Rückkopplungsschleife von Digitalausgang 1.

Wenn für den Ausgang das Verhalten „Gesperrt“ konfiguriert wurde, wird das Register auf „Aktiviert“ forciert (siehe Register 37029). Bei aktiviertem Register sind in den Registern von Eingang 1 Rückkopplungsdaten verfügbar (ab Register 34001).

  • 0 = Deaktiviert

  • 1 = Aktiviert

0x90AC

37037

14

Reserviert

0x90BA

37051

1

RW

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

N

03, 06, 16,

100–4

Befehl von Digitalausgang 1

HINWEIS: Die Befehle Aus und Ein (Wert 1 und 2) sind nur möglich, wenn es sich bei dem Steuerungsgerät um ein PowerTag-IO-Steuerungsmodul mit auf „Schaltschütz“ eingestelltem Konfigurationstyp handelt
  • 0 = Kein Befehl

  • 1 = Aus-Befehl

  • 2 = Ein-Befehl

  • 3 = Umschaltbefehl

90x0BB

37052

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

N

03,

100–4

Status von Digitalausgang 1

Nur von Bedeutung, wenn für den Ausgang das Verhalten „Normal“ konfiguriert wurde (siehe Register 37029). Andernfalls wird der Ausgang auf einen ungültigen Wert gesetzt.

  • 0 = Aus

  • 1 = Ein

(1) Für das Register 37027 kann Digitalausgang 1 folgende Produktfunktionen erfüllen:

  • 1 = Haupt/Zuleitung

  • 2 = Sub/Gruppenkopf

  • 3 = Heizung

  • 4 = Kühlung

  • 5 = HVAC

  • 6 = Belüftung

  • 7 = Beleuchtung

  • 8 = Büroausstattung

  • 9 = Kochen

  • 10 = Lebensmittelkühlung

  • 11 = Aufzüge

  • 12 = Computer

  • 13 = Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien

  • 14 = Generatoranlage

  • 15 = Druckluft

  • 16 = Dampf

  • 17 = Maschine

  • 18 = Prozess

  • 19 = Wasser

  • 20 = Andere Netzdosen

  • 21 = Sonstige

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?