Eigenschaften
Bemessungsleistung des Leistungsschalters
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Betroffene Geräte |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1388 |
5001 |
1 |
R |
n.z. |
A |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
2DI |
Bemessungsleistung des Leistungsschalters des 1. Geräts |
|
0x1389 |
5002 |
1 |
R |
n.z. |
A |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
2DI |
Bemessungsleistung des Leistungsschalters des 2. Geräts |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x13EB |
5100 |
1 |
R |
n.z. |
A |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
2DI |
Bemessungsleistung des Leistungsschalters des 100. Geräts |
Vorzeichen des Leistungsfaktors
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Betroffene Geräte |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x13EC |
5101 |
1 |
R |
n.z. |
n.z. |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
R |
Vorzeichenregelung Leistungsfaktor des 1. Geräts |
|
0x13ED |
5102 |
1 |
R |
n.z. |
n.z. |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
R |
Vorzeichenregelung Leistungsfaktor des 2. Geräts |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x144F |
5200 |
1 |
R |
n.z. |
n.z. |
UINT16 |
n.z. |
0xFFFF |
J |
03, 100–4 |
R |
Vorzeichenregelung Leistungsfaktor des 100. Geräts |