Konfiguration des Wireless-Netzwerks über die Webseiten
Überblick
Die Standardkonfiguration des Wireless-Netzwerks kann für spezielle Anwendungen wie z. B. Rechenzentren und Messanwendungen mit hoher Dichte angepasst werden. Für Anwendungen in Standardgebäuden können die Standardeinstellungen verwendet werden.
Bei Anwendungen mit hoher Dichte werden tausende
Wireless-Kommunikationsgeräte in derselben Umgebung untergebracht.
Deshalb müssen Funkfrequenzplan und Bandbreite berücksichtigt
werden. Bei einer Installation mit mehreren Gateways sollte jedem
Gateway ein separater dedizierter Kanal zugewiesen werden. Um die
Funkqualität zu erhöhen, können Sie die Kommunikationsperiode
für PowerTag-Energiesensoren und PowerTag-Steuerungsmodule auf einen Wert zwischen 5 und
60 Sekunden einstellen.
Für Anlagen mit mehr als 400 Wireless-Geräten siehe DOCA0194EN PowerTag-System - Handbuch zur Gestaltung und Inbetriebnahme für eine detaillierte Beschreibung des Funkfrequenzplans.
-
Die Kommunikationsperiode dient dem Senden der Standarddaten beliebiger Geräte. Ereignisse wie Alarme bei Spannungsverlust, die Befehle an die Steuerausgänge des PowerTag-Systems bzw. Informationen über die Steuereingängen des PowerTag-Systems werden sofort gesendet und unterliegen nicht der definierten Kommunikationsperiode.
-
Der Funkkanal wird in den Wireless-Einstellungen des PowerTag Link-Gateways ausgewählt und auf alle Wireless-Kommunikationsgeräte angewendet, die mit dem PowerTag Link-Gateway in Betrieb genommen werden.
-
Es muss eine Gruppe von PowerTag Link-Gateways installiert und in Betrieb genommen werden, um alle benötigten Wireless-Kommunikationsgeräte zu gruppieren.
Sowohl PowerTag Link-Gateway (A9XMWD20) als auch PowerTag Link HD-Gateway (A9XMWD100) müssen über einen eigenen Wireless-Kanal verfügen, der sich von den Wireless-Kanälen unterscheidet, die ggf. von den anderen Gateways verwendet werden. Für Installationen mit mehreren Gateways siehe DOCA0194EN PowerTag-System - Handbuch zur Gestaltung und Inbetriebnahme oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric.
Empfohlene Mindest-Kommunikationsperiode
Die Kommunikationsperiode zwischen Gateway und Wireless-Geräten wird je nach Anzahl und Typ der Wireless-Geräte wie folgt angepasst:
-
Multiplizieren Sie die Anzahl der Wireless-Geräte mit dem Gewicht für jeden Typ.
-
Teilen Sie die Summe durch 1000.
Zur Ermittlung der geeigneten, im Gateway für Wireless-Geräte einzustellenden Mindest-Kommunikationsperiode (in Sekunden) wird folgende Formel verwendet:

Die verschiedenen Typen von Wireless-Geräten und deren Gewicht:
Die Kommunikationsperiode des PowerTag Link-Gateways wird auf den nächsthöheren Wert eingestellt, der auf den Gateway-Webseiten oder in der Software EcoStruxure Power Commission empfohlen wird.
Konfiguration des Wireless-Netzwerks über die Webseiten
Die Webseite wird verwendet, um die Wireless-Parameter zu konfigurieren (nur mit Administrator-Anmeldedaten).
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Starten Sie die Webseite des PowerTag Link im Webbrowser. |
|
2 |
Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. |
|
3 |
Klicken Sie auf . |
Auf dieser Seite können Sie Folgendes durchführen:
-
Auswählen des Wireless-Kanals, entweder automatisch oder manuell. Klicken Sie auf , um den Kanal automatisch auszuwählen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Wireless-Parameter im manuellen Modus zu konfigurieren:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus. Der Standardkanal ist . |
|
2 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Änderungen ggf. rückgängig zu machen. |
-
Definieren Sie die Kommunikationsperiode für jeden Gerätetyp. Sie legt die Zeitspanne fest, während der jedes Wireless-Gerät seine Daten an das PowerTag Link-Gateway sendet.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Kommunikationsperiode festzulegen:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Wählen Sie in der Liste Kommunikationsdauer die gewünschte Kommunikationsperiode aus. Standardzeitraum: 5 Sekunden |
|
2 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Einstellungen rückgängig zu machen. |
|
3 |
Definieren Sie die Kommunikationsperiode, die die Zeitspanne festlegt, während der jedes Wireless-Gerät seine Daten an das PowerTag Link-Gateway sendet. |