DOCA0157DE-09

Reset-Taste

Die Reset-Taste wird verwendet, um das PowerTag Link-Gateway zurückzusetzen.

Es gibt zwei Reset-Stufen:

  • Stufe 1: Halten Sie die Reset-Taste zwischen 5 und 10 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED grün blinkt. Die Parameter werden beibehalten und der IP-Abrufmodus wird auf DHCP eingestellt. Wenn Sie eine statische IP-Adresse festgelegt und die IP-Adresse verloren haben, können Sie Ihr Produkt nach wie vor über DHCP abrufen.

  • Stufe 2: Halten Sie die Reset-Taste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED rot blinkt. Das PowerTag Link-Gateway wird neu gestartet und die zugehörigen Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

    HINWEIS
    GEFAHR EINER GERÄTEBESCHÄDIGUNG
    Das Gateway darf für mindestens 30 Sekunden nach Ende des roten Blinkens der Status-LED nicht ausgeschaltet werden, da die Reset-Stufe 2 noch nicht abgeschlossen ist.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
    WICHTIG: Bei einem Reset auf die Werkseinstellungen am PowerTag Link-Gateway werden alle Einstellungen der Wireless-Geräte abgebrochen wie auch die Kopplung dieser Geräte im Gateway. Vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden folgende Aktionen empfohlen:
    1. Führen Sie eine Sicherung durch, um Datenverlust zu vermeiden.

    2. Heben Sie die Kopplung aller Wireless-Geräte mit dem Gateway auf.

    Die Folgen eines Resets der Stufe 2:

    • Der Name der Benutzeranwendung wird auf myPowerTagLink-xxxx gesetzt (wobei xxx den letzten vier Ziffern der MAC-Adresse entspricht).

    • Der Gebäudename wird zum Standardnamen geändert.

    • Der IP-Abrufmodus wird auf DHCP gesetzt.

    • Das Passwort wird auf den Standardwert gesetzt.

    • Die im PowerTag Link-Gateway gespeicherten Schaltanlageninformationen werden gelöscht.

    • Die Benutzerkonten werden gelöscht (nur Standard-Benutzerkonten bleiben erhalten).

    • Die Konfigurationen der Wireless-Geräte werden gelöscht.

    • Die Ip-bezogenen Einstellungen werden auf den Standardwert eingestellt (Datum/Uhrzeit, DNS, IP-Filterung, E-Maildienst). HTTPS wird aktiviert.

    • Generische Ereignisse werden auf Standardkonfigurationen eingestellt.

    • Spezifische Alarme werden gelöscht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?