Benutzerkontensperre
Ein Administrator kann eine Kontosperre im PowerTag Link-Gateway konfigurieren. Diese Funktion erhöht die Sicherheit des Gateways, indem der Kontozugriff für einen bestimmten Zeitraum blockiert wird, wenn zu viele ungültige Anmeldeversuche unternommen werden.
-
Maximale Anzahl an Anmeldeversuchen:
-
Standardwert: 3
-
Konfigurierbar: Ja (1 bis 3)
-
-
Dauer der Sperrzeit:
-
Standardwert: 60 Sekunden
-
Konfigurierbar: Ja (0 bis 3600 Sekunden)
-
Ein Neustart des Gateways hebt die aktivierte Kontensperre wieder auf.
Die Funktion zur Kontosperrung ist im PowerTag Link-Gateway standardmäßig aktiviert und kann nicht über die Webseite deaktiviert werden. Ein ungültiger Anmeldeversuch bezieht sich auf ein ungültiges Passwort und nicht auf einen ungültigen Benutzernamen. Durch die Konfiguration der Sperrzeitdauer 0 wird der Sperrmechanismus deaktiviert. Um die Kontensperre zu aktivieren, muss eine Dauer von mindestens 1 Sekunde konfiguriert werden.
Wenn die Sperrzeit für einen bestimmten Zeitraum aktiv ist, können Sie sich erst nach Ablauf der Sperrzeit oder nach einem Neustart des PowerTag Link-Gateways erneut anmelden. Wenn ein Konto gesperrt wird, werden alle aktive Sitzungen des betroffenen Benutzers gelöscht.
Wenn ein Benutzer gesperrt ist, ist keine Option / zum Abrufen des Passworts verfügbar. Der Benutzer muss das Ende der Sperrzeit abwarten oder das Gateway neu starten.
Gehen Sie vor wie folgt, um die Parameter zu ändern:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Starten Sie die Webseite des PowerTag Link im Webbrowser. |
|
2 |
Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. |
|
3 |
Klicken Sie auf . |
|
4 |
Geben Sie die maximale Anzahl an gescheiterten Anmeldeversuchen ein. |
|
5 |
Geben Sie die Dauer der Kontosperrzeit ein. |
|
6 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Einstellungen rückgängig zu machen. |