Statusüberwachung
PowerTag-2DI-Steuerungsmodul 230 V
Die reine Statusüberwachung erfolgt mithilfe des PowerTag-2DI-Steuerungsmoduls (Referenz A9XMC2D3).
Mit dieser Lösung können Sie problemlos den Status von zwei Kontakten erfassen oder eine OF/SD-Daisy-Chain (Prioritätsverkettung) realisieren.
In- und Außerbetriebnahne werden über die Webseiten vorgenommen.
Informationen zur In- und Außerbetriebnahme des PowerTag-2DI-Steuerungsmoduls 230 V finden Sie unter oder in der EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe.
Halten Sie sich zur Konfiguration des PowerTag-2DI-Steuerungsmoduls 230 V an die nachstehend beschriebene Vorgehensweise oder die Anweisungen in der EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie auf Abfrage starten, um die mit dem PowerTag Link-Gateway verbundenen Wireless-Geräte zu identifizieren. Ergebnis: Alle erkannten Wireless-Geräte werden angezeigt und jedem Gerät wird eine Modbus-Adresse zugewiesen. |
|
2 |
Wählen Sie ein beliebiges Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Konfiguration des ausgewählten Wireless-Geräts zu ändern. |
|
3 |
Geben Sie den von ein. |
|
4 |
Geben Sie die von ein. |
|
5 |
Wählen Sie die in der Dropdown-Liste aus. |
|
6 |
Wählen Sie den in der Dropdown-Liste aus. |
|
7 |
Geben Sie den Typ des in der Dropdown-Liste aus. |
|
8 |
Wiederholen Sie diese Schritte für . |
|
9 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Änderungen rückgängig zu machen. |