DOCA0157DE-09

Alarmkonfiguration für das PowerTag-Steuerungsmodul

Gehen Sie vor wie in nachstehender Tabelle beschrieben, um für das PowerTag-Steuerungsmodul einen Alarm zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Rufen Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser auf.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > Alarmkonfiguration.

4

Klicken Sie auf Alarm hinzufügen.

5

Wählen Sie Spezifische Alarme aus.

6

Wählen Sie Anlagenname als PowerTag-Steuerung aus.

7

Stellen Sie die Alarmbedingungen ein, je nachdem, wann der Alarm ausgelöst werden soll.

Beispielsweise wenn der Digitaleingang vonEin zu Aus oder von Aus zu Ein wechselt.

8

Wählen Sie die zutreffende E-Mailadresse unter ... dann E-Mail senden an aus, damit im Fall eines Alarms eine Benachrichtigung ausgegeben wird.

9

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?