DOCA0157DE-09

Layout der Webseiten

Beschreibung

Auf den Webseiten können zwei hauptsächliche Vorgänge ausgeführt werden:

  • Auf der Überwachungsseite können Sie die Funktionsfähigkeit der elektrischen Geräte prüfen, wie z. B. HVAC, Beleuchtung, Pumpen und Maschinen.

  • Die Gateway-Einstellungen unterstützen Folgendes:

    • Festlegung der Ethernet-Parameter und der Parameter der Wireless-Geräte.

    • Diagnose des Datenaustauschs im Ethenet-Netzwerk.

    • Hinzufügen oder Entfernen von mit dem Gateway verbundenen Wireless-Geräten.

    • Verwaltung der Zeiteinstellungen und der Auswahl der Zeitzone.

    • IP-Konfiguration und IP-Dienste

    • IP-Filterung

    • Konfiguration der E-Mailkonten

    • Verwaltung der Benutzerkonten

    • Alarmkonfiguration

Der Zugriff auf die Webseiten ist für die folgenden drei Benutzerkategorien möglich:

  • Der Administrator kann auf alle Informationen zugreifen und die Parameter im Menü Einstellungen bearbeiten.

  • Der Bediener kann auf die Überwachungsseiten der verbundenen Geräte zugreifen und Zugriff auf das Menü Diagnose erhalten.

  • Ein Gast kann nur auf das Menü Überwachung zugreifen.

Die Webseiten unterstützen folgende Produkte:

  • PowerTag Link-Gateway

  • Wireless-Geräte

Aufbau der Webseiten

A

Zeigt die Messwerte und Alarme für die Geräte an.

B

Kommunikationsdiagnose.

C

Ermöglicht die Durchführung von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen.

D

Konfiguration des Wireless-Netzwerks.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?