Erkennung des PowerTag Link-Gateways über einen Webbrowser
Standardpasswörter
WARNUNG |
|---|
|
MÖGLICHE BEEINTRÄCHTIGUNG DER VERFÜGBARKEIT,
INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT DES SYSTEMS
Ändern Sie das Standardpasswort bei der ersten Verwendung,
um jeden unberechtigten Zugriff auf die Geräteeinstellungen,
Steuerungen und Informationen zu unterbinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Zugreifen auf die PowerTag Link-Webseite mit einem Windows-Betriebssystem
Gehen Sie vor wie in der folgenden Tabelle beschrieben, um unter einem Windows-Betriebssystem mithilfe von Windows Explorer auf die PowerTag Link-Webseite zuzugreifen:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Starten Sie Windows Explorer und klicken Sie auf , um das Symbol des PowerTag Link-Gateways in der Geräteliste anzuzeigen. Das kann bis zu 2 Minuten nach dem Einschalten des Geräts in Anspruch nehmen. Wenn das Symbol des PowerTag Link-Gateways nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass das PowerTag Link-Gateway und der PC mit demselben Subnetz verbunden sind. |
|
2 |
Doppelklicken Sie auf das Symbol des PowerTag Link-Gateways. Dadurch wird die Anmeldeseite automatisch in Ihrem Webbrowser gestartet. |
|
3 |
Geben Sie den Benutzernamen (standardmäßig admin) und das Passwort (standardmäßig admin) ein. HINWEIS: Bei diesen Bezeichnern muss die Groß-
und Kleinschreibung beachtet werden.
|
|
4 |
Klicken Sie auf OK. |
Wenn sich das PowerTag Link-Gateway IPV4 im DHCP-Modus befindet, muss der PC ebenfalls in den DHCP-Modus gesetzt werden. Wenn das PowerTag Link-Gateway eine statische IP verwendet, muss der PC ebenfalls eine statische IP im gleichen Netzwerk (dieselbe Subnetzmaske) verwenden.
Klicken Sie im Konfigurationspanel von Windows auf die lokalen Netzwerkeigenschaften und ändern Sie die IPv4-Einstellungen.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerk-Symbol in der unteren rechten Ecke des Desktop-Bildschirms und klicken Sie dann auf Offenes Netzwerk und Freigabecenter. |
|
2 |
Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern, klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Symbol Lokale Netzwerkverbindung und klicken Sie dann auf Eigenschaften. |
|
3 |
Wählen Sie aus der Liste aus und klicken Sie auf . |
|
4 |
Wählen Sie aus und klicken Sie auf OK. |
Zugreifen auf die PowerTag Link-Webseite mit einem beliebigen Betriebssystem
Gehen Sie vor wie in der folgenden Tabelle beschrieben, um unter einem beliebigen Betriebssystem auf die PowerTag Link-Webseite zuzugreifen:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Öffnen Sie den Webbrowser. Beispiel: Google Chrome, Safari auf dem Desktop oder Firefox. |
|
2 |
Geben Sie die IPv4-Adresse (im QR-Code am oberen Rand der PowerTag Link-Webseite kodiert) in das Feld des Webbrowsers ein und drücken Sie auf , um auf die Anmeldeseite zuzugreifen. |
|
3 |
Geben Sie den Benutzernamen (standardmäßig admin) und das Passwort (standardmäßig admin) ein. HINWEIS: Bei diesen Bezeichnern muss
die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
|
|
4 |
Klicken Sie auf OK. |
WARNUNG