DOCA0157DE-09

Identifikation der Wireless-Geräte

Konfigurierte Wireless-Geräte - 100 Geräte

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x012C

301

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Virtuelle Modbus-Serveradresse des 1. Wireless-Knotens (1-245)

0x012D

302

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Virtuelle Modbus-Serveradresse des 2. Wireless-Knotens (1-245)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x018F

400

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Virtuelle Modbus-Serveradresse des 100. Wireless-Knotens (1-245)

0x0190

401

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produkt-ID des 1. Geräts 

0x0191

402

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produkt-ID des 2. Geräts 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x01F3

500

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0xFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Produkt-ID des 100. Geräts 

Metadaten der Wireless-Geräte

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x01F4

501

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0xFFFFFFFF

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Konfigurationszähler.

Wird bei jeder Änderung der Konfigurationsdaten in mindestens einem der virtuellen Geräte inkrementiert.

0x01F6

503

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Vom Benutzer angegebener Anlagenname (max. 20 Zeichen) des 1. Geräts Der Name muss von MSB bis LSB geschrieben werden.

0x0200

513

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Vom Benutzer angegebener Anlagenname (max. 20 Zeichen) des 2. Geräts Der Name muss von MSB bis LSB geschrieben werden.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x05D4

1493

10

R

n.z.

n.z.

ASCII

n.z.

0x00

J

 03,

100–4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Vom Benutzer angegebener Anlagenname (max. 20 Zeichen) des 100. Geräts Der Name muss von MSB bis LSB geschrieben werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?