Wirkleistungsbedarf
Leistungsbedarf
Das PowerTag Link/PowerTag Link HD-Gateway bietet Folgendes:
-
Berechnung des Gesamtbedarfs an Wirkleistung in gleitenden Blockintervallen
-
Höchstwert des Gesamtwirkleistungsbedarfs
-
Datum und Uhrzeit des Auftretens dieses Höchstwerts
Berechnung des Leistungsbedarfs
Der Leistungsbedarf wird durch die arithmetische Integration des Leistungswerts während eines bestimmten Zeitraums (Intervall), geteilt durch die Länge des Intervalls berechnet. Das Ergebnis entspricht der während des Intervalls kumulierten Energie, geteilt durch die Länge des Intervalls.
Intervall für die Berechnung des Leistungsbedarfs
Der Leistungsbedarf wird für ein gleitendes Blockintervall berechnet. Navigieren Sie zu , um die Intervalldauer auf einen Wert zwischen 1 und 60 Minuten einzustellen. Standardwert ist 10 Minuten.
Maximaler Leistungsbedarf
Der maximale Leistungsbedarf entspricht dem seit Beginn der Messung oder seit dem letzten Zurücksetzen berechneten Höchstwert. Das PowerTag Link/PowerTag Link HD-Gateway versieht den Zeitpunkt des Auftretens des maximalen Leistungsbedarfs mit einem Zeitstempel (Datum und Uhrzeit).
Das PowerTag Link/PowerTag Link HD-Gateway speichert den maximalen Leistungsbedarf sowie das entsprechende Datum und die Uhrzeit.
Zurücksetzen des maximalen Leistungsbedarfs
-
Navigieren Sie zu .
-
Klicken Sie auf Gesamten max. Bedarf zurücksetzen, um den maximalen Leistungsbedarf zurückzusetzen.
Sobald der Bedarf zurückgesetzt wurde, wird die nachstehende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.