DOCA0157DE-09

Freie Kopplung der Wireless-Geräte über die Webseiten

Alle Wireless-Geräte müssen eingeschaltet sein.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich bei den Webseiten an. Siehe Anmeldung bei den Webseiten.

3

Navigieren Sie zu Einstellungen > Geräte > Drahtlose Geräte (Wireless).

4

Klicken Sie auf Abfrage starten.

5

Halten Sie die Abfrage an, sobald alle Geräte erkannt wurden, oder klicken Sie erneut auf Abfrage starten, um den Abfragevorgang abzuschließen.

Ergebnis: Die Liste der gekoppelten Geräte wird angezeigt.

6

Wählen Sie ein Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf Lokalisieren, um die Position des Wireless-Geräts im Schaltschrank zu identifizieren.

Ergebnis: Die Status-LED des ausgewählten Geräts blinkt im Schaltschrank schnell und grün.

7

Sollte eines der lokalisierten Wireless-Geräte nicht zu Ihrer Auswahl gehören, klicken Sie auf Löschen, um das Gerät abzulehnen.

8

Konfigurieren Sie die Wireless-Geräte. Siehe Konfiguration der Wireless-Geräte über die Webseiten.

HINWEIS: Die den Wireless-Geräten zugewiesene Modbus-Adresse kann nach Abschluss des Kopplungsprozesses geändert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?