DOCA0157DE-09

Modbus-Synthesetabellen

Beschreibung

Die Modbus-Synthesetabellen enthalten eine Synthese der Informationen aller Wireless-Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Tabellen basieren standardmäßig auf der Modbus-Adresse 247.

HINWEIS: Die Synthesetabellenadresse ist die erste verfügbare Adresse ab 247 in absteigender Reihenfolge.

Betroffene Geräte

Der Code in der Spalte „Betroffene Geräte“ verweist auf den Typ von Wireless-Geräten, für den das Register verfügbar ist:

  • A: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● und A9MEM157●)

  • M: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) und Rope (A9MEM159●)

  • IO: Das Register ist verfügbar für das PowerTag-IO-Steuerungsmodul (A9XMC1D3)

  • 2DI: Das Register ist verfügbar für das PowerTag-2DI-Steuerungsmodul (A9XMC2D3)

  • D: Das Register ist verfügbar für das PowerTag Link-Display (A9XMWRD)

  • H: Das Register ist verfügbar für den HeatTag-Sensor (SMT10020)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?