DOCA0157DE-09

Lastbetriebszeitzähler

Dieser Alarm gibt an, dass der Zähler für die Lastbetriebszeit den konfigurierten Schwellenwert erreicht hat. Die Zeit wird nur berücksichtigt, wenn der Strom eine Minute lang den Schwellenwert überschritten hat. Der Alarm kann mit folgenden Bedingungen eingestellt werden:

  • Größer als: Der Alarm wird ausgelöst, sobald der Wert des Lastbetriebszeitzählers den konfigurierten Schwellenwert überschreitet.

  • Alle: Der Alarm wird ausgelöst, sobald der Wert des Lastbetriebszeitzählers die im Schwellenwert konfigurierte Zeit erreicht hat.

    Bei Auslösung eines Alarms empfängt der Systemmanager eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung und autorisiert eine Alarmschleife.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?