Statusüberwachung und Lastkontrolle
PowerTag-IO-Steuerungsmodul 230 V
Mit dem PowerTag-IO-Steuerungsmodul 230 V (Referenz A9XMC1D3) kann eine Lastkontrolle mit Rückkopplungsschleife realisiert werden.
WARNUNG |
|---|
|
UNERWARTETER BETRIEBSSTART
Verwenden Sie die Steuerungsmodule PowerTag-IO 230 V (Referenz A9XMC1D3) und PowerTag-2DI 230 V (Referenz A9XMC2D3) nur zur Steuerung von Stromlasten,
die sicher unbeaufsichtigt gelassen werden können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Mit dieser Lösung lässt sich ein Schaltschütz (CT) oder Impulsrelais (TL) mit oder ohne die Informationen des Lastkreiskontakts problemlos über den zugeordneten Eingang dezentral steuern.
Lokale Ausgangssteuerung
Legen Sie bei der Inbetriebnahme fest, ob der Ausgangsbefehl ein Impuls (für Impulsrelais) oder Sperrbefehl (für Schaltschütz) sein soll. Nach der Inbetriebnahme des E/A-Moduls können Sie den Status des Ausgangssteuerkreises über den Drucktaster an der Frontseite ändern.
In- und Außerbetriebnahme werden über die Webseiten vorgenommen.
Der Drucktaster kann ebenfalls zur Außerbetriebnahme bei einem Kommunikationsverlust (> 240 s) verwendet werden.
Informationen zur In- und Außerbetriebnahme des PowerTag-IO-Steuerungsmoduls 230 V finden Sie unter Inbetriebnahme von Wireless-Geräten über die Webseiten oder in der EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe.
Die Vorgehensweise zur Konfiguration des PowerTagIO-Steuerungsmoduls 230 V finden Sie in folgendem Verfahren oder in der EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Klicken Sie auf Abfrage starten, um die mit dem PowerTag Link-Gateway verbundenen Wireless-Geräte zu identifizieren. Ergebnis: Alle erkannten Wireless-Geräte werden angezeigt und jedem Gerät wird eine Modbus-Adresse zugewiesen. |
|
2 |
Wählen Sie ein beliebiges Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Konfiguration des ausgewählten Wireless-Geräts zu ändern. |
|
3 |
Geben Sie den des Wireless-Geräts ein. |
|
4 |
Geben Sie die des Wireless-Geräts ein. |
|
5 |
Wählen Sie die in der Dropdown-Liste aus. |
|
6 |
Wählen Sie den in der Dropdown-Liste aus. |
|
7 |
Wählen Sie den Typ des in der Dropdown-Liste aus. |
|
8 |
Aktivieren Sie nach Bedarf das Kontrollkästchen . |
|
9 |
Wählen Sie den Typ des in der Dropdown-Liste aus. |
|
10 |
Wählen Sie nach Bedarf die Option durch Aktivierung des zugehörigen Kontrollkästchens aus. |
|
11 |
Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf , um die Einstellungen rückgängig zu machen. |
WARNUNG