DOCA0157DE-09

Gesamtwirkleistung

Dieser Alarm gibt an, dass die Gesamtwirkleistung größer oder kleiner als der konfigurierte Schwellenwert ist. Der Alarm wird inaktiv, sobald die Gesamtwirkleistung einen Wert unter oder über 90 % des Schwellenwerts (wie vom Komparator vorgegeben) aufweist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?