DOCA0157DE-09

IP-Konfiguration

Die Seite IP-Konfiguration ermöglicht die Konfiguration der IPv4-, IPv6- und DNS-Parameter.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Konfiguration.

IPv4-Parameter können im manuellen oder im automatischen Modus festgelegt werden. Um IPv4-Parameter im automatischen Modus zu konfigurieren, klicken Sie auf Automatisch und wählen Sie den Protokolltyp (DHCP oder BOOTP) in der Liste aus. Der Standardtyp ist DHCP-Protokoll.

Der DHCP-Modus wird verwendet, um die IPv4-Adresse vom DHCP-Server im Netzwerk zu übernehmen, mit dem das PowerTag Link-Gateway verbunden ist. Der BOOTP-Modus wird verwendet, um die IPv4-Adresse abzurufen, wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden und ein BOOTP-Server im Netzwerk konfiguriert ist, um die IPv4-Adresse zuzuweisen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die IPv4-Parameter im manuellen Modus zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie Manuell aus.

2

Geben Sie die IPv4 Adresse des Geräts ein.

3

Geben Sie die Subnetzmaske des Geräts ein.

4

Geben Sie die Adresse des Standard-Gateways ein.

5

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die IPv6-Parameter zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Markieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um den IPv6-Dienst zu aktivieren. Das Kontrollkästchen Aktivieren ist standardmäßig markiert.

2

Zeigen Sie den Wert der IPv6-Link-Local-Adresse an. Dieser Parameter kann nicht geändert werden.

3

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

HINWEIS: Bei einer Link-Local-Adresse handelt es sich um eine Adresse, die nur auf das Subnetz verweist, mit dem das Gateway verbunden ist. Sie wird nie über die Router übertragen. Über diese Adresse können die verfügbaren Wireless-Geräte im gleichen Netzwerk erreicht werden. Alle IPv6-Schnittstellen verfügen über eine Link-Local-Adresse.

Bei einer direkten Verbindung zum PowerTag Link-Gateway oder wenn Sie sich im selben Netzwerk befinden, kann das Gateway ungeachtet der Netzwerkkonfiguration des Gateways erkannt werden. Das ist nur möglich, wenn der Netzwerkerkennungsdienst aktiv ist. Dadurch kann eine Verbindung zur Link-Local-Adresse hergestellt werden, um das die Gateway-Konfiguration zu ändern.

Diese Art des Zugriffs kann sich als nützlich erweisen, wenn die Netzwerkkonfiguration des Gateways unbekannt ist und Sie kann Verbindung herstellen können. So braucht das Gateway nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wobei sämtliche Gateway-Konfigurationen verloren gehen.

Das PowerTag Link-Gateway kann den Domänennamen automatisch abrufen oder Sie können die Adresse des DNS-Servers manuell einstellen. Klicken Sie auf DNS Server automatisch über DHCP/BOOTP abrufen, um den DNS-Server automatisch vom Netzwerk abzurufen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die DNS-Parameter im manuellen Modus zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie Manuell aus.

2

Geben Sie den Primären DNS-Server des Geräts ein.

3

Geben Sie den Sekundären DNS-Server des Geräts ein.

4

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?