DOCA0157DE-09

Aufhebung der Kopplung getrennter Wireless-Geräte

Schritt

Aktion

1

Navigieren Sie zu Einstellungen > Geräte > Drahtlose Geräte (Wireless), um die Liste der gekoppelten Wireless-Geräte anzuzeigen.

2

Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol des betreffenden Wireless-Geräts, um dessen Kopplung aufzuheben.

Ergebnis: Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, in der Sie dazu aufgefordert werden, das Entfernen des Wireless-Geräts aus der Konfiguration zu bestätigen.

3

Klicken Sie auf Ja.

Sobald das Gerät getrennt oder ausgeschaltet wird, wird auf dem Bildschirm der Fehler Löschen fehlgeschlagen angezeigt.

Nach ein paar Sekunden wird folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt:

HINWEIS: Wenn das Wireless-Gerät nach wie vor mit dem PowerTag Link-Gateway gekoppelt ist, verwenden Sie die lokale Entkopplungsmethode, um die Aufhebung der Kopplung des Wireless-Geräts zu erzwingen. Die lokale Entkopplungsmethode können Sie der Kurzanleitung des spezifischen Wireless-Geräts entnehmen.

4

Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu starten.

Ergebnis: Sobald das Wireless-Gerät erfolgreich gelöscht wurde, wird es nicht mehr in der Liste der erkannten Wireless-Geräte angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?