DOCA0157DE-09

Teilwirkenergie geliefert

Dieser Alarm gibt an, dass die gelieferte Teilwirkenergie den konfigurierten Schwellenwert erreicht hat. Der Alarm kann mit folgenden Bedingungen eingestellt werden:

  • Größer als: Der Alarm wird ausgelöst, sobald die gelieferte Teilenergie den konfigurierten Schwellenwert überschreitet.

  • Alle: Der Alarm wird immer dann ausgelöst, wenn die gelieferte Teilenergie die im Schwellenwert konfigurierte Zeit erreicht hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?