DOCA0157DE-09

Lastüberwachung

Beschreibung

Die Seite Überwachung wird zur Überwachung der Stromlasten verwendet. Facility Manager können die Funktionsfähigkeit der Stromlasten prüfen, beispielsweise von HVAC-Anlagen, Beleuchtung, Pumpen und Maschinen.

Seite „Allgemein“

Auf der Seite Allgemein wird der Status der Last angezeigt.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Überwachung > Allgemein.

Die folgenden Informationen werden für die Last angezeigt:

Parameter

Beschreibung

Anlagenname

Zeigt den Namen der Anlage oder der Last an, die vom PowerTag Link-Gateway verfolgt wird.

Funktion

Zeigt die Energieverwendung der Anlage oder Last an (beispielsweise Kühlung, Beleuchtung oder IT-Lasten)

Produkt

Zeigt den Typ des PowerTag Link-Gateways an, das einem Leistungsschalter zugeordnet ist.

Gateway

Zeigt das mit dem PowerTag Link-Gateway verbundene Gateway an.

Teilenergie

Zeigt den Teilenergiezähler der entsprechenden elektrischen Anlage an.

Last nach Phase

Zeigt den Prozentsatz der Last der mit dem PowerTag Link-Gateway verbundenen Zuleitung an. Der Prozentsatz gibt an, wie weit der Benutzer von der Auslösung des Leistungsschalters entfernt ist. Es handelt sich um das Verhältnis des Iststroms zur Bemessungskapazität des Leistungsschalters.

Grün: Gibt an, dass der Schaltkreis in Bezug auf die Bemessungskapazität des Leistungsschalters eine Last bis 50 % aufweist.

Orange: Gibt an, dass der Schaltkreis eine Last zwischen 50 % und 80 % aufweist.

Rot: Gibt an, dass der Schaltkreis in Bezug auf die Bemessungskapazität des Leistungsschalters eine Last über 80 % aufweist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Erweiterung, um die Echtzeitdaten jedes Geräts einzusehen.

Die folgende Abbildung zeigt z. B. alle für jedes Wireless-Gerät verfügbaren Echtzeit-Daten:

HINWEIS: Bei den auf den PowerTag Link-Webseiten angezeigten Spannungs- und Strommesswerten handelt es sich um Effektivwerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?