Gängige Probleme
Beschreibung
Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung von ungewöhnlichem Verhalten und Diagnosen sowie einige Abhilfemaßnahmen:
|
Problem |
Diagnose |
Aktion |
|---|---|---|
|
Die Website wird nur mit Text, jedoch ohne Grafiken angezeigt. |
Text und Grafiken auf der Website werden je nach Datenverkehr und Unterbrechungen im IT-Netzwerk geladen. |
Aktualisieren Sie den Webbrowser. |
|
Änderungen der IP-Einstellungen bleiben ohne Wirkung. |
IP-Einstellungen nicht angewendet. |
Starten Sie das Gerät neu, wenn die Änderungen innerhalb von zwei Minuten nicht angewendet werden. |
|
Firmwareaktualisierung nicht erfolgreich. |
PowerTag Link-Gateway vom Netzwerk getrennt. |
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das PowerTag Link-Gateway wiederherzustellen:
|
|
Das PowerTag Link-Gateway hat die Kommunikation mit den Wireless-Geräten verloren. |
Störgeräusche auf dem Funkfrequenzkanal. |
Ändern Sie auf der Seite den Funkfrequenzkanal, über den die Kommunikation zwischen Wireless-Geräten und dem PowerTag Link-Gateway erfolgt. |
|
Ein Wireless-Gerät wird vom PowerTag Link-Gateway nicht erfasst/erkannt. |
Das PowerTag Link-Gateway erkennt diesen Typ von Wireless-Geräten nicht. |
Aktualisieren Sie die Firmware des PowerTag Link-Gateways mit der Software EcoStruxure Power Commission. Siehe die EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe. |
|
Funktionsstörung des Gateways |
Verlorene Daten, Problem mit der Datenanzeige auf der Webseite oder in Modbus-Registern, getrennte Verbindung zu den Wireless-Geräten. |
Voraussetzung: Sie müssen mithilfe der im Menü Wartung auf der Webseite verfügbaren Sicherungsfunktionen eine Sicherungsdatei auf Ihrem PC gespeichert haben. Die Datei wird automatisch unter dem Namen backup.dat gespeichert. Siehe Austausch defekter Gateways. HINWEIS: Der Neustart
der Wireless-Kommunikation mit allen Wireless-Geräten durch das PowerTag Link-Gateway kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.
|
|
Die Geräte können nicht gekoppelt werden. |
Die Kopplung funktioniert nicht. |
|
|
Firmwareaktualisierung |
Die Firmwareaktualisierung funktioniert nicht. |
Schließen Sie alle HTTPS-Sitzungen (Webseite und EcoStruxure Power Commissioning) und starten Sie das PowerTag Link-Gateway neu, oder warten Sie, bis die aktuelle Sitzung abläuft. HINWEIS: Das Schließen des Fensters reicht nicht aus, um die HTTPS-Sitzungen
zu schließen.
|
|
Einige Energiedaten sind nicht verfügbar. |
Die bezogene Gesamt- und Teilwirkenergie ist für einige PowerTag Energy nicht verfügbar. |
Keine besonderen Maßnahmen seitens des Kunden erforderlich. HINWEIS: Diese Energiedaten
sind in den PowerTag Energy-Geräten ab Firmwareversion >=003.000.388
verfügbar.
|