DOCA0157DE-09

Generierung von Sicherungskopien

Es wird nachdrücklich empfohlen, nach der Inbetriebnahme eine Sicherungskopie der Konfiguration anzufertigen. Auf diese Weise werden Informationen gespeichert, die beim Austausch des PowerTag Link-Gateways obligatorisch sind.

Wenn keine Sicherungskopie erstellt wird, das PowerTag Link-Gateway fehlerhaft oder nicht funktionsfähig ist und ausgetauscht werden muss, sollten alle mit dem PowerTag Link-Gateway verbundenen Sensoren ausgetauscht oder deren Kopplung aufgehoben werden. Das hat folgende Auswirkungen:

  • Mehrkosten (für die Installation der Ersatzsensoren)

  • Abschalten des Schaltschranks für den Zugriff auf den Sensor

Gehen Sie vor wie in der folgenden Tabelle beschrieben, um eine Sicherungskopie anzulegen:

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseite des PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Wartung > Sichern und wiederherstellen.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern, um die Datei zu generieren.

Ergebnis: Die Sicherungsdatei mit dem Namen backup.dat wird automatisch auf Ihrem PC gespeichert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?