DOCA0157DE-09

HeatTag-Sensor

Überblick

Der HeatTag-Sensor ist ein Wireless-Sensor zur Früherkennung überhitzter Drahtverbindungen oder Kabel.

Der HeatTag-Sensor trägt dazu bei, Schäden in Stromverteilerschränken zu verhindern, indem er Gas und Mikropartikel in der Luft des Schaltschranks analysiert und Warnungen ausgibt, bevor es zu Rauch oder einer Verfärbung der Isolierung kommt.

Funktionen

Der HeatTag-Sensor bietet die folgenden Funktionen:

  • 3 Alarmstufen je nach Kritizität der erfassten Situation

  • 11 Stufen für den Luftqualitätsindex (0 bis 10)

  • Analyse der von Kabelummantelung bei Überhitzung abgegebenen Gas- und Mikropartikel

  • Messung der Temperatur und Feuchtigkeit im Schaltschrank

  • Selbstdiagnose

  • Kommunikation mit dem PowerTag Link-Gateway

  • Integration in EcoStruxure™-Lösungen

Weitere Informationen zum HeatTag-Sensor finden Sie im Dokument DOCA0171DE, HeatTag-Wireless-Sensor zur Früherkennung überhitzter Kabel - Benutzerhandbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?