DOCA0157DE-09

Bezogene Teilwirkenergie

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Teilwirkenergie bezogen den konfigurierten Schwellenwert erreicht. Der Alarm kann mit folgenden Bedingungen eingestellt werden:

  • Größer als: Der Alarm wird ausgelöst, sobald die Teilenergie bezogen den konfigurierten Schwellenwert überschreitet.

  • Alle: Der Alarm wird ausgelöst, sobald die Teilenergie bezogen den im Schwellenwert konfigurierten Zeitpunkt erreicht hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?