DOCA0157DE-09

PowerTag Link-Gateway

PowerTag Link-Gateway in seiner Funktion als Konzentrator

Die Wireless-Kommunikationsgeräte stellen eine kompakte Mess- und Überwachungslösung von hoher Dichte mit umfangreichen und präzisen Daten für Gebäudesysteme bereit (die Energie-, Leistungs-, Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Leistungsfaktordaten an das PowerTag Link-Gateway senden können).

Beschreibung

A
Spannungsversorgungsstecker 110-230 VAC
B
Standard-IPv4-Adresse
C
Indikatoren des Kommunikationsstatus
  • Status-LED

  • LK/10-100/ACT-LED

  • Wireless-LED

D
Reset-Taster
E
RJ45-Ethernet-Verbindung

Weitere Informationen zur Installation finden Sie in folgendem Handbuch: PHA81113 PowerTag Link-Gateway - Kurzanleitung.

Status-LED

Betriebsmodus

Status-LED

Status

Initialisierung / Betrieb

Grün permanent: Das Gateway funktioniert ordnungsgemäß.

Hochlauf

Grün und rot abwechselnd permanent (jede Sekunde): Gateway wird gestartet.

Werkseinstellungen

Orange permanent: Das Gateway

  • befindet sich im DHCP-Client-Modus oder

  • der DHCP-Server hat keine IP-Adresse zugewiesen.

Zurücksetzen (Stufe 1)

Grün blinkend: Wenn Sie die Reset-Taste 5 bis 10 Sekunden lang drücken, werden die IP-Einstellungen neu konfiguriert und auf den DHCP-Modus gesetzt.

Zurücksetzen (Stufe 2)

Rot blinkend (schnelles, 2-maliges Blinken/Sek.): Wenn Sie die Reset-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten, hört die LED auf zu blinken, sobald die Reset-Taste losgelassen wird. Das Gateway darf für mindestens 30 Sekunden nach Ende des roten LED-Blinkens nicht ausgeschaltet werden, da die Reset-Stufe 2 in diesem Fall noch nicht abgeschlossen ist.

Doppelte IP-Adresse

Rot blinkend (1 Blinken pro Sekunde): Das Gateway hat eine doppelte IP-Adresse erkannt. Überprüfen und ändern Sie die IP-Adresse des Gateways.

Störung

Orange blinkend: Die Spannungsversorgung des Gateways ist beeinträchtigt.

Fehler

Rot permanent: Das Gateway ist außer Betrieb.

LK/10-100/ACT-LED

LK/10-100/ACT-LED

Status

Orange blinkend: Ethernet-Aktivität mit 10 Mbit/s

Grün blinkend: Ethernet-Aktivität mit 100 Mbit/s

Wireless-LED

Betriebsmodus

Wireless-LED

Status

Initialisierung

Orange permanent: Nicht konfiguriert

Hochlauf

Orange blinkend: Wireless-Gerät wird gesucht

Betrieb

Grün blinkend (alle 5 Sekunden): Netzwerkeinrichtung abgeschlossen (Normalbetrieb)

Störung

Grün blinkend (1 Blinken alle 5 Sekunden): Funktionsminderung während Boot-Modus

Deaktiviert

Aus: Wireless deaktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?