DOCA0157DE-09

Informationen zu Alarmen

Beschreibung

Auf der Seite Alarme werden die aktiven Alarme angezeigt. Bei der Anzeige eines Alarms wird per E-Mail (sofern der E-Maildienst aktiviert ist) eine Benachrichtigung an den Benutzer gesendet. Ein aktiver Alarm verschwindet, sobald die Voraussetzungen für den Alarm nicht mehr vorhanden sind.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Überwachung > Alarme.

Parameter

Beschreibung

Alarmtyp

Anzeige des Alarmtyps bei Auftreten eines Alarms.

Alarmwert

Anzeige des Schwellenwerts des Alarms.

Anlagenname

Anzeige des benutzerdefinierten Namens des Alarms.

Funktion

Anzeige der spezifischen Funktion.

Produkt

Anzeige des Gerätetyps, für den der Alarm konfiguriert wurde.

Gateway

Anzeige des benutzerkonfigurierten Gateways des Geräts.

E-Mailinhalt

Klicken Sie auf E-Mail, um den bei der Alarmkonfiguration vom Benutzer konfigurierten Text der E-Mail anzuzeigen.

Datum & Uhrzeit

Anzeige von Datum und Uhrzeit des konfigurierten Alarms im Format JJJJ/MM/TT hh:mm:ss.

Klicken Sie auf Datum & Uhrzeit ändern, um die Datums- und Uhrzeitparameter auf der Seite Einstellungen > Allgemein > Datum & Uhrzeit anzupassen.

Klicken Sie auf Alarmkonfiguration ändern, um auf der Seite Einstellungen > Alarme > Alarmkonfiguration einen vorhandenen Alarm zu ändern oder einen neuen Alarm zu konfigurieren.

Seite „Alarmkonfiguration“

Die Seite Alarmkonfiguration ermöglicht die Konfiguration von Alarmen zur Signalisierung eines elektrischen Ereignisses oder Kommunikationsverlusts.

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > Alarmkonfiguration.

Hier können Sie einen neuen Alarm hinzufügen oder den in der Liste der Ereignisse ausgewählten Alarm bearbeiten.

Gehen Sie vor wie in der folgenden Tabelle beschrieben, um einen neuen Alarm hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf Alarm hinzufügen, um ein neues Ereignis hinzuzufügen. Sie können entweder einen generischen Alarm für das gesamte System oder einen spezifischen Alarm für ein bestimmtes Gerät erstellen.

2

a

Wählen Sie Generische Alarme für das gesamte System aus, bestimmen Sie, wann ein Alarm ausgegeben werden soll, und wählen Sie dann die Benutzer aus, an die die Alarmbenachrichtigung per E-Mail gesendet werden soll (optional).

b

Wählen Sie Spezifische Alarme und anschließend die erforderlichen Parameter aus, geben Sie einen Schwellenwert für die Ausgabe des Alarms ein und wählen Sie dann die Benutzer aus, an die die Alarmbenachrichtigung per E-Mail gesendet werden soll (optional). Es können maximal 25 spezifische Alarme hinzugefügt werden.

3

Geben Sie den Betreff und die zugehörige Nachricht für das E-Mail-Ereignis ein (sofern erforderlich).

4

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um die Änderungen rückgängig zu machen.

HINWEIS: Benutzerdefinierter Text, in dem Sonderzeichen wie à, è, ù, é, â, ê, î, ô, û , ë, ï, ü, ÿ und ç enthalten sind, wird in einer E-Mail nicht ordnungsgemäß angezeigt, die generische Textnachricht erscheint jedoch fehlerfrei.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?