DOCA0157DE-09

Allgemeine Diagnose

Datum/Uhrzeit

Schritt

Aktion

1

Starten Sie die Webseiten von PowerTag Link im Webbrowser.

2

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

3

Klicken Sie auf Diagnose > Allgemein > Datum/Uhrzeit.

Auf der Seite Datum/Zeit werden die folgenden Informationen angezeigt:

Parameter

Beschreibung

Datum/Uhrzeit

Datum

Zeigt das aktuelle Datum im Format JJJJ-MM-TT an.

Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit in der lokalen Zeitzone im Format hh:mm:ss an.

Betriebszeit

Zeigt die Zeit an, die seit dem letzten Neustart des Geräts vergangen ist.

Letzte Synchronisation von Datum/Uhrzeit

Letzte Synchronisation

Zeigt an, wann die letzte Synchronisation vorgenommen wurde.

Letzte Synchronisation - Zeitquelle

Zeigt die Zeitquelle der letzten Synchronisation an.

Letzte Synchronisation - Datum

Zeigt das zuletzt synchronisierte Datum im Format JJJJ-MM-TT an.

Letzte Synchronisation - Uhrzeit

Zeigt die zuletzt synchronisierte Uhrzeit im Format hh:mm:ss an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?