DOCA0157ES-09

Pasarela PowerTag Link

Pasarela PowerTag Link como concentrador

Los dispositivos de comunicación inalámbrica proporcionan una solución de supervisión y contador compacta y de alta densidad, con datos completos y precisos sobre los sistemas de edificios (que pueden mandar energía, potencia, corriente, tensión, temperatura y factor de potencia a la pasarela PowerTag Link).

Descripción

A
Conector de alimentación de 110 a 230 V CA
B
Dirección IPv4 predeterminada
C
Indicadores de estado de la comunicación
  • Indicador LED de estado

  • Indicador LED LK/10-100/ACT

  • Indicador LED de conexión inalámbrica

D
Botón de restablecimiento
E
Conexión Ethernet RJ45

Para obtener más información sobre la instalación, consulte Pasarela PowerTag Link PHA81113 - Hoja de instrucciones.

Indicador LED de estado

Modo de funcionamiento

Indicador LED de estado

Estado

Inicialización/funcionamiento

Luz verde: La pasarela funciona con normalidad.

Arranque

Luz verde y roja alternadas cada segundo: La pasarela se está iniciando.

Configuración de fábrica

Luz naranja: La pasarela

  • se encuentra en modo de cliente DHCP o

  • el servidor DHCP no ha asignado ninguna dirección IP

Restablecimiento (nivel 1)

Parpadeo verde: Si mantiene pulsado el botón de restablecimiento entre 5 y 10 segundos, los ajustes de IP se vuelven a configurar en modo DHCP.

Restablecimiento (nivel 2)

Parpadeo rojo (rápido, 2 parpadeos/s): Si mantiene pulsado el botón de restablecimiento durante más de 10 segundos, el indicador LED dejará de parpadear al soltar el botón de restablecimiento. No apague la pasarela hasta que el indicador LED deje de parpadear en rojo durante al menos 30 segundos, puesto que el nivel de reinicio 2 está aún en curso.

Dirección IP duplicada

Parpadeo rojo (1 parpadeo por segundo): La pasarela ha detectado una dirección IP duplicada. Compruebe y cambie la dirección IP de la pasarela.

Degradado

Parpadeo naranja: La fuente de alimentación de la pasarela está degradada.

Fallo

Luz roja: La pasarela está fuera de servicio.

Indicador LED LK/10-100/ACT

Indicador LED LK/10-100/ACT

Estado

Parpadeo naranja: Actividad Ethernet a 10 Mbps

Parpadeo verde: Actividad Ethernet a 100 Mbps

Indicador LED de conexión inalámbrica

Modo de funcionamiento

Indicador LED de conexión inalámbrica

Estado

Inicialización

Luz naranja: Sin configurar

Arranque

Parpadeo naranja: Buscando un dispositivo inalámbrico

Operación

Parpadeo verde cada cinco segundos: Conexión de red completada (funcionamiento normal)

Degradado

Parpadeo verde (1 parpadeo cada 5 segundos): Degradado durante el modo de arranque

Desactivado

Luz apagada: Conexión inalámbrica desactivada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?