DOCA0157FR-09

Passerelle PowerTag Link

Passerelle PowerTag Link fonctionnant comme un concentrateur

Les appareils de communication sans fil constituent une solution de comptage compacte et haute densité, avec des données précises et complètes pour les systèmes de gestion de bâtiment (capables d'envoyer l'énergie, la puissance, le courant, la tension, la température et le facteur de puissance à la passerelle PowerTag Link).

Description

A
Connecteur d'alimentation 110-230 V CA
B
Adresse IPv4 par défaut
C
Indicateurs d'état de communication
  • Voyant d'état

  • Voyant LK/10-100/ACT

  • Voyant WIRELESS

D
Bouton de réinitialisation
E
Connexion Ethernet RJ45

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le document PHA81113 Passerelle PowerTag Link – Instruction de service.

Voyant d'état

Mode de fonctionnement

Voyant d'état

Etat

Initialisation/Fonctionnement

Vert allumé : la passerelle fonctionne normalement.

Démarrage

Clignotements vert et rouge alternés chaque seconde : la passerelle démarre.

Réglages d'usine

Orange allumé : la passerelle

  • est en mode DHCP ou

  • le serveur DHCP n'a pas d'adresse IP.

Réinitialisation (niveau 1)

Vert clignotant : appuyez sur le bouton de réinitialisation entre 5 et 10 secondes pour reconfigurer les paramètres IP en mode DHCP.

Réinitialisation (niveau 2)

Rouge clignotant (rapide, 2 clignotements/s) : appuyez sur le bouton de réinitialisation plus de 10 secondes et relâchez-le pour que le voyant arrête de clignoter. Attendez au moins 30 secondes après l'arrêt du clignotement rouge du voyant pour mettre la passerelle hors tension, car le niveau 2 de la réinitialisation est en cours.

Adresse IP en double

Rouge clignotant (1 clignotement par seconde) : la passerelle a détecté une adresse IP en double. Vérifiez et modifiez l'adresse IP de la passerelle.

Dégradé

Orange clignotant : l'alimentation de la passerelle est dégradée.

Défaillance

Rouge allumé : la passerelle est hors service.

Voyant LK/10-100/ACT

Voyant LK/10-100/ACT

Etat

Orange clignotant : activité Ethernet à 10 Mbits/s

Vert clignotant : activité Ethernet à 100 Mbits/s

Voyant WIRELESS

Mode de fonctionnement

Voyant WIRELESS

Etat

Initialisation

Orange allumé : Non configuré

Démarrage

Orange clignotant : recherche d'appareil sans fil

Fonctionnement

Vert clignotant toutes les 5 secondes : mise en réseau terminée (fonctionnement normal)

Dégradé

Vert clignotant (1 clignotement toutes les 5 secondes) : retour à une version antérieure lors de l'initialisation

Désactivé

Voyant éteint : Fonction sans fil désactivée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?