DOCA0157ES-09

Demanda de potencia activa

Demanda de potencia

La pasarela PowerTag Link/PowerTag Link HD proporciona:

  • La demanda de potencia activa total calculada en un intervalo de bloque de deslizamiento.

  • El valor máximo de la demanda de potencia activa total.

  • La fecha y hora en la que se produjo este valor máximo.

Cálculo de la demanda de potencia

La demanda de potencia se calcula dividiendo la integración aritmética del valor de potencia durante un período (intervalo) entre la duración del intervalo. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el intervalo dividida entre la duración del intervalo.

Intervalo para el cálculo de la demanda de potencia

La demanda de potencia se calcula en un intervalo de bloque de deslizamiento. Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Configuración global para ajustar la duración del intervalo entre 1 y 60 minutos. El valor predeterminado es 10 min.

Demanda de potencia máxima

La demanda de potencia máxima es el valor más alto calculado desde el comienzo de la medición o desde el último reinicio. La hora de la pasarela PowerTag Link/PowerTag Link HD marca el momento en que se produjo la demanda de potencia máxima (fecha y hora).

La pasarela PowerTag Link/PowerTag Link HD almacena la demanda de potencia máxima y la fecha y hora correspondientes.

Restablecimiento de la demanda de potencia máxima

  1. Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Configuración global

  2. Haga clic en Restablecer todas las demandas máx. para restablecer la demanda de potencia máxima.

Una vez realizado el restablecimiento, aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje.

NOTA: La demanda de potencia activa solo está disponible para los sensores de energía PowerTag con versión de firmware 003.000.386 o posteriores.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?