DOCA0157FR-09

Demande de puissance active

Demande de puissance

La passerelle PowerTag Link/PowerTag Link HD fournit :

  • Demande de puissance active totale calculée sur un intervalle glissant.

  • Maximum de la demande de puissance active totale.

  • Date et heure de survenance de ce maximum.

Calcul de la demande de puissance

La demande de puissance est calculée par intégration arithmétique de la valeur de puissance sur un intervalle de temps, divisée par la durée de cet intervalle. Le résultat correspond à l'énergie accumulée au cours de cet intervalle, divisée par la durée de celui-ci.

Intervalle du calcul de la demande de puissance

La demande de puissance est calculée sur un intervalle glissant. Sélectionnez Paramètres > Appareils > Configuration globale pour définir la durée de l'intervalle (de 1 à 60 minutes). La valeur par défaut est 10 minutes.

Demande de puissance maximum

La demande de puissance maximum est la valeur la plus élevée, calculée depuis le début de la mesure ou depuis la dernière réinitialisation. La passerelle PowerTag Link/PowerTag Link HD enregistre la date et l'heure) de la demande de puissance maximum.

La passerelle PowerTag Link/PowerTag Link HD stocke la demande de puissance maximum ainsi que l'horodatage associé.

Réinitialisation de la demande de puissance maximum

  1. Sélectionnez Paramètres > Appareils > Configuration globale.

  2. Cliquez sur Remettre à zéro toutes les demandes maximales de puissance pour réinitialiser la demande de puissance maximum.

Une fois la réinitialisation effectuée, le message ci-dessous s'affiche.

NOTE: La demande de puissance active n’est disponible que pour les capteurs PowerTag Energy équipés d'un firmware d’une version supérieure ou égale à 003.000.386.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?