DOCA0157ES-09

Creación de copias de seguridad

Una vez finalizada la puesta en marcha, se recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad de la configuración. En ella se guardará información obligatoria en caso de sustitución de la pasarela PowerTag Link.

Si no se realiza la copia de seguridad y la pasarela PowerTag Link no funciona o no está operativa y debe sustituirse, todos los sensores conectados a la pasarela PowerTag Link deberán sustituirse o desemparejarse. Esto provocará los siguientes inconvenientes:

  • Sobrecoste (correspondiente a la instalación de los sensores de sustitución)

  • Apagado del cuadro eléctrico para poder acceder al sensor

Siga los pasos que se indican en la tabla siguiente para crear el archivo de copia de seguridad:

Paso

Acción

1

Abra la página web del PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Mantenimiento > Copia de seguridad y restauración.

4

Haga clic en el botón Copia de seguridad para generar el archivo.

Resultado: El archivo de copia de seguridad con el nombre backup.dat se guardará automáticamente en el PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?