Génération d'un fichier de sauvegarde
Une fois la mise en service terminée, il est vivement recommandé de sauvegarder la configuration. Cela permet de récupérer les informations indispensables, en cas de remplacement de la passerelle PowerTag Link.
Si aucune sauvegarde n'est créée, en cas de dysfonctionnement ou de panne de la passerelle PowerTag Link nécessitant un remplacement, tous les capteurs connectés à la passerelle PowerTag Link doivent être remplacés ou désappariés. D'où :
-
Un surcoût (pour l'installation des capteurs de remplacement)
-
Un arrêt du tableau électrique pour accéder au capteur
Pour générer le fichier de sauvegarde, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Affichez la page Web de l'PowerTag Link dans le navigateur Web. |
|
2 |
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
|
3 |
Cliquez sur . |
|
4 |
Cliquez sur le bouton pour générer le fichier. Résultat : Un fichier de sauvegarde nommé est automatiquement enregistré sur votre PC. |