Spécifications
Ampérage du disjoncteur
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1388 |
5001 |
1 |
R |
NA |
A |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
2DI |
Ampérage du disjoncteur du 1st appareil |
|
0x1389 |
5002 |
1 |
R |
NA |
A |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
2DI |
Ampérage du disjoncteur du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x13EB |
5100 |
1 |
R |
NA |
A |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
2DI |
Ampérage du disjoncteur du 100th appareil |
Signe du facteur de puissance
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x13EC |
5101 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
R |
Convention du signe du facteur de puissance du 1st appareil |
|
0x13ED |
5102 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
R |
Convention du signe du facteur de puissance du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x144F |
5200 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
R |
Convention du signe du facteur de puissance du 100th appareil |