DOCA0157ES-09

Características

Características del interruptor automático

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x1388

5001

1

R

NA

A

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

2DI

Características del interruptor automático del 1.st dispositivo

0x1389

5002

1

R

NA

A

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

2DI

Características del interruptor automático del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x13EB

5100

1

R

NA

A

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

2DI

Características del interruptor automático del 100.th dispositivo

Señal de factor de potencia

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x13EC

5101

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

R

Convención de signo de factor de potencia del 1.st dispositivo

0x13ED

5102

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

R

Convención de signo de factor de potencia del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x144F

5200

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

R

Convención de signo de factor de potencia del 100.th dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?