DOCA0157ES-09

Diagnósticos de comunicación

Ethernet

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Diagnósticos > Comunicación > Ethernet.

La página Ethernet muestra las estadísticas globales y del puerto de la red Ethernet.

 

Nombre de la función

Descripción

Estadísticas globales de Ethernet

Tramas recibidas correctamente

Muestra el número de tramas recibidas desde todos los puertos Ethernet.

Tramas transmitidas correctamente

Muestra el número de tramas transmitidas desde todos los puertos Ethernet.

Errores de recepción

Muestra el número de errores durante la recepción de las tramas.

Estadísticas de puerto de Ethernet

Velocidad del enlace

Muestra la velocidad de enlace del puerto Ethernet.

Modo dúplex

Muestra el modo de comunicación del puerto Ethernet. Puede ser semidúplex o dúplex completo.

Haga clic en Restablecer para borrar los contadores de tramas Ethernet.

Servicios de red IP

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Diagnósticos > Comunicación > Servicios de red IP.

 

Nombre de la función

Descripción

Puerto Modbus TCP

Estado del puerto

Muestra el estado actual del puerto Modbus/TCP.

Conexiones TCP abiertas

Muestra el número de conexiones Modbus/TCP establecidas.

Mensajes recibidos

Muestra el contador de mensajes Modbus/TCP recibidos.

Mensajes enviados

Muestra el contador de mensajes Modbus/TCP enviados.

Conexiones del puerto Modbus TCP

Muestra las estadísticas de las conexiones Modbus/TCP abiertas.

Haga clic en Restablecer para borrar el contador Modbus/TCP.

Indicadores de calidad de la red inalámbrica

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Diagnósticos > Comunicación > Indicadores de calidad de la red inalámbrica.

En la página Indicadores de calidad de la red inalámbrica se muestra información sobre la calidad de la red inalámbrica, como el indicador de calidad del enlace (LQI), el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) y la tasa de error de paquetes (PER).

Parámetro

Descripción

Dirección de Modbus

Muestra la dirección Modbus del dispositivo inalámbrico.

Nombre de la carga

Muestra el nombre del activo definido por el usuario del dispositivo inalámbrico.

Uso

Muestra el uso definido por el usuario del dispositivo inalámbrico.

Producto

Muestra el tipo de sensor inalámbrico.

LQI

Muestra la medición de la intensidad o la calidad de las tramas recibidas.

Los siguientes valores de LQI indican la calidad de las tramas recibidas:

  • Un valor de 0 a 29 indica que la comunicación por radiofrecuencia es mala. En este caso, compruebe si se han seguido las reglas de instalación. También puede cambiar la ubicación de la pasarela PowerTag Link dentro del panel para que esté cerca del dispositivo inalámbrico.

  • Un valor de 29 a 59 indica que la calidad de la comunicación por radiofrecuencia es media. En ese caso, consulte el valor de RSSI para saber si debe aceptar o no el nivel de calidad. Si el valor de RSSI está por encima del límite, considere que el valor de LQI es aceptable.

  • Un valor superior a 59 indica que la comunicación por radiofrecuencia es adecuada.

NOTA: Se recomienda utilizar este indicador como el principal indicador de aceptación.

Calidad de radio

Muestra la calidad de las tramas. Cuando el valor de LQI es superior a 59, se indica con una luz verde. Cuando el valor de LQI es inferior a 29, se indica con una luz roja. Cuando el valor de LQI se encuentra entre 30 y 59, se indica con una luz naranja.

RSSI

Muestra el nivel de potencia de la señal inalámbrica entre la pasarela PowerTag Link y el dispositivo inalámbrico.

  • Bueno: de 0 a -65 dbm

  • Medio: de -65 a -75 dbm

  • Malo (con riesgo de corte): <-75 dbm

PER

Muestra la tasa de paquetes que no alcanzan un destino sobre el número total de paquetes esperados y se expresa como un porcentaje. Para la pasarela PowerTag Link, la tasa se calcula en un plazo fijo de cinco minutos.

Servicio de correo electrónico

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Diagnósticos > Comunicación > Servicio de correo electrónico.

La página Servicio de correo electrónico muestra información como el número de correos electrónicos enviados y no enviados. En esta página también se muestra el recuento de posibles errores de conexión, de autenticación, internos y de envío, tal y como se muestra en la figura siguiente:

Parámetro

Descripción

Mensajes de correo electrónico enviados correctamente

Muestra el número total de correos electrónicos enviados correctamente.

Mensajes de correo electrónico no enviados

Muestra el número total de correos electrónicos no entregados a los destinatarios.

Errores de conexión

Muestra el número total de errores de conexión si se pierde la conexión durante la entrega de un correo electrónico.

Errores de autenticación

Muestra el número total de errores de autenticación.

Errores internos

Muestra el número total de errores internos durante el servicio de correo electrónico.

Errores de envío

Muestra el número total de errores de envío.

Haga clic en Restablecer para borrar el contador de correo electrónico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?