DOCA0157FR-09

Diagnostics généraux

Date/Heure

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Diagnostics > Général > Date/Heure.

La page Date/Heure affiche les informations suivantes :

Paramètres

Description

Date/Heure

Date

Affiche la date actuelle au format AAAA-MM-JJ.

Heure

Affiche la date et l'heure actuelles dans le fuseau horaire local, au format hh:mm:ss.

Temps de disponibilité

Affiche le temps écoulé depuis le dernier redémarrage de l'appareil.

Dernière synchronisation date/heure

Dernière synchronisation

Affiche la date de la dernière synchronisation.

Source horaire de la dernière synchronisation

Affiche la source horaire de la dernière synchronisation.

Dernière date synchronisée

Affiche la dernière date synchronisée, au format AAAA-MM-JJ.

Dernière heure synchronisée

Affiche la dernière heure synchronisée, au format hh:mm:ss.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?