DOCA0157ES-09

Diagnósticos generales

Fecha/Hora

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Diagnósticos > General > Fecha/Hora.

La página Fecha/Hora muestra la siguiente información:

Parámetros

Descripción

Fecha/Hora

Fecha

Muestra la fecha actual en el formato AAAA-MM-DD.

Hora

Muestra la corriente en la zona horaria local en el formato hh:mm:ss.

Tiempo de actividad

Muestra el tiempo transcurrido desde el último reinicio del dispositivo.

Fecha/Hora de la última sincronización

Última sincronización

Muestra cuándo tuvo lugar la última sincronización.

Fuente horaria de la última sincronización

Muestra la fuente horaria de la última sincronización.

Fecha de la última sincronización

Muestra la fecha de la última sincronización en el formato AAAA-MM-DD.

Hora de la última sincronización

Muestra la hora de la última sincronización en el formato hh:mm:ss.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?