DOCA0157ES-09

Contador del tiempo de funcionamiento de la carga

Esta alarma indica que el contador del tiempo de funcionamiento de la carga ha alcanzado el valor de umbral configurado. Este tiempo solo se tiene en cuenta cuando la corriente se ha situado por encima del valor de umbral durante un minuto. La alarma puede establecerse con las siguientes condiciones:

  • Mayor que: la alarma se dispara cuando el valor del Contador del tiempo de funcionamiento de la carga supera el valor del umbral configurado.

  • Cada: la alarma se dispara cada vez que el valor del Contador del tiempo de funcionamiento de la carga alcanza el tiempo configurado en el valor del umbral.

    Cuando se dispara una alarma, el administrador del sistema recibe la notificación por correo electrónico, con lo que pone en marcha el bucle de la alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?