DOCA0157FR-09

Compteur fonctionnement charge

Cette alarme indique que le compteur fonctionnement charge a atteint la valeur seuil configurée. Le temps n'est pris en compte qu'à partir du moment où le courant a dépassé la valeur seuil pendant une minute. L'alarme peut être configurée avec les conditions suivantes :

  • Supérieur à : l’alarme est déclenchée lorsque le paramètre Compteur fonctionnement charge dépasse la valeur seuil configurée.

  • Toutes les : l'alarme est déclenchée chaque fois que le paramètre Compteur fonctionnement charge a atteint la durée configurée dans la valeur seuil.

    Lorsqu'une alarme se déclenche, le responsable du système reçoit une notification par e-mail et met l'alarme en boucle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?