DOCA0157FR-09

Surveillance de l'état et contrôle de la charge

Module PowerTag Control IO 230 V

Le module PowerTag Control IO 230 V (référence A9XMC1D3) permet d'obtenir un contrôle de charge avec boucle de retour.

AVERTISSEMENT
DÉBUT DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
N'utilisez que les modules PowerTag Control IO 230 V (référence A9XMC1D3) et PowerTag Control 2DI 230 V (référence A9XMC2D3) pour contrôler les charges électriques qui peuvent être laissées sans surveillance en toute sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE: Il est impossible d'utiliser l'entrée du module PowerTag Control IO comme une entrée indépendante du circuit de contrôle de la sortie. Cette entrée dépend de la sortie et est utilisée comme boucle de retour.

Il est ainsi facile de contrôler à distance un contacteur (CT) ou un relais d'impulsion (TL) avec ou sans les informations du contact du circuit de charge, en utilisant l'entrée associée.

Contrôle de sortie local

Pendant la phase de mise en service, vous allez décider si l'ordre de sortie doit être une impulsion (pour un relais d'impulsion) ou un ordre de verrouillage (pour un contacteur). Une fois le module d'E/S mis en service, le bouton-poussoir en face avant permet de modifier l'état du circuit de contrôle de sortie.

La mise en service et la mise hors service s'effectuent à l'aide des pages Web.

NOTE: le bouton-poussoir n'est pas actif lorsque le voyant est jaune ou éteint.

Le bouton-poussoir peut aussi s'utiliser pour la mise hors service en cas de perte de la communication (> 240 s).

Pour mettre en service ou hors service le module PowerTag Control IO 230 V, consultez la section Mise en service d'appareils sans fil avec les pages Web ou voir Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.

Pour configurer le module PowerTag Control IO 230 V, consultez la procédure suivante ou l'Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.

Etape

Action

1

Cliquez sur Lancer la recherche pour détecter les appareils sans fil connectés à la passerelle PowerTag Link.

Résultat : le système affiche les appareils sans fil détectés et affecte une adresse Modbus à chaque appareil.

2

Sélectionnez un appareil sans fil et cliquez sur l'icône de crayon pour en modifier la configuration.

3

Entrez le Nom de l'actif d'un appareil sans fil.

4

Entrez le Libellé d'un appareil sans fil.

5

Sélectionnez une utilisation dans la liste déroulante Utilisation.

6

Saisissez un type dans la liste déroulante Type de configuration.

7

Sélectionnez un type de contact dans la liste déroulante Contact de sortie.

8

Si nécessaire, cochez la case Boucle de retour.

9

Sélectionnez un type de contact dans la liste déroulante Contact de la boucle de retour.

10

Si nécessaire, cochez la case Contrôle local.

11

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?