DOCA0157ES-09

Supervisión de estados y control de cargas

Módulo de control IO de 230 V PowerTag

El control de cargas con bucle de retroalimentación se puede realizar con el módulo de control PowerTag IO 230 V (referencia A9XMC1D3).

ADVERTENCIA
INICIO IMPREVISTO DEL FUNCIONAMIENTO
Utilice únicamente los módulos de control PowerTag IO 230 V (referencia A9XMC1D3) y PowerTag 2DI 230 V (referencia A9XMC2D3) para controlar cargas eléctricas que pueden dejarse desatendidas con seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: No es posible utilizar la entrada del módulo IO de control PowerTag como entrada independiente del circuito de control de la salida. Esta entrada depende de la salida y se utiliza como circuito de retorno.

Con esta solución, podrá controlar remotamente y con facilidad un contactor (CT) o un relé de impulso (TL) con o sin la información del contacto del circuito de carga que utiliza la entrada correspondiente.

Control de salida local

Durante la fase de puesta en marcha, elija si el orden de las salidas deberá seguir el orden de impulsos (para el relé de impulso) o el orden de enclavamiento (para el contactor). Una vez puesto en marcha el módulo de E/S, el pulsador de la parte frontal permitirá cambiar el estado del circuito de control de salida.

La puesta en marcha y la retirada de servicio se realizan a través de las páginas web.

NOTA: El pulsador no estará activo si el indicador LED se muestra en color amarillo o apagado.

El pulsador también puede utilizarse para retirar del servicio el dispositivo en caso de pérdida de comunicación (>240 s)

Para poner en marcha o retirar del servicio el módulo de control IO 230 V PowerTag, consulte Puesta en marcha de dispositivos inalámbricos con las páginas web o Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

Para configurar el módulo IO 230 V de control PowerTag, consulte el siguiente procedimiento o Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

Paso

Acción

1

Haga clic en Iniciar la búsqueda para detectar los dispositivos inalámbricos conectados a la pasarela PowerTag Link.

Resultado: Se muestran los dispositivos inalámbricos detectados y se asigna una dirección Modbus a cada dispositivo.

2

Seleccione el dispositivo inalámbrico que desee y haga clic en el icono del lápiz para modificar la configuración del dispositivo inalámbrico seleccionado.

3

Especifique el Nombre del activo del dispositivo inalámbrico.

4

Especifique la Etiqueta del dispositivo inalámbrico.

5

Especifique el Uso mediante la lista desplegable.

6

Especifique el Tipo de configuración mediante la lista desplegable.

7

Introduzca el tipo de Contacto de salida mediante la lista desplegable.

8

Seleccione la casilla Bucle de retroalimentación si es necesario.

9

Especifique el tipo de Contacto del bucle de retroalimentación mediante la lista desplegable.

10

Si es necesario, habilite el Control local marcando la casilla correspondiente.

11

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?