Verrouillage des comptes utilisateur
Un administrateur peut configurer le verrouillage des comptes sur la passerelle PowerTag Link. Cette fonction renforce la sécurité de la passerelle en bloquant l'accès pendant une période donnée lorsque les échecs de connexion sont trop nombreux.
-
Nombre maximum de tentatives de connexion :
-
Valeur par défaut : 3
-
Configurable : Oui (1 à 3)
-
-
Durée du blocage :
-
Valeur par défaut : 60 secondes
-
Configurable : Oui (0 à 3600 secondes)
-
Le redémarrage de la passerelle supprime le verrouillage de comptes activé.
La fonction de verrouillage des comptes est activée par défaut dans la passerelle PowerTag Link et ne peut pas être désactivée depuis la page Web. Une tentative de connexion non valide fait référence à la saisie d'un mot de passe incorrect et non à la saisie d'un nom d'utilisateur incorrect. La configuration d'une durée de blocage nulle désactive le mécanisme de verrouillage. Pour activer le verrouillage des comptes, vous devez configurer au moins 1 seconde.
Lorsque le blocage est activé pendant une durée déterminée, vous ne pouvez vous connecter qu'à l'issue du délai ou au redémarrage de la passerelle PowerTag Link. Lorsque le compte est verrouillé, toutes les sessions actives de l'utilisateur concerné sont supprimées.
Lorsqu'un utilisateur est bloqué, il n'existe aucun moyen de récupérer le / L'utilisateur doit attendre que la durée du blocage soit écoulée ou redémarrer la passerelle.
Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Affichez la page Web de l'PowerTag Link dans le navigateur Web. |
|
2 |
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
|
3 |
Cliquez sur . |
|
4 |
Entrez le nombre maximum d'échecs de connexion. |
|
5 |
Entrez la durée du verrouillage du compte. |
|
6 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |