DOCA0157ES-09

Bloqueo de cuentas de usuario

El administrador puede configurar el bloqueo de cuentas de la pasarela PowerTag Link. Esta función aumenta la seguridad de la pasarela al bloquear el acceso a la cuenta durante un periodo determinado en el caso de que se produzcan demasiados intentos no válidos de inicio de sesión.

  • Número máximo de intentos de iniciar sesión:

    • Valor predeterminado: 3

    • Configurable: sí (1 a 3)

  • Duración del bloqueo:

    • Valor predeterminado: 60 segundos

    • Configurable: sí (0 a 3600 segundos)

Al rearrancar la pasarela, se elimina el bloqueo de cuentas activado.

La función de bloqueo de cuentas está habilitada de forma predeterminada en la pasarela PowerTag Link y no puede deshabilitarse desde la página web. Un intento de inicio de sesión no válido hace referencia a una contraseña incorrecta, no a un nombre de usuario incorrecto. Si se configura la duración del bloqueo con el valor 0, se deshabilitará el mecanismo de bloqueo. Para activar el bloqueo de cuentas, deberá configurarse al menos 1 segundo.

Si el tiempo de bloqueo está activado durante un período, solo podrá iniciar sesión una vez que transcurra el período de bloqueo o cuando se reinicie la pasarela PowerTag Link. Cuando se bloquea una cuenta, se eliminan todas las sesiones activas del usuario correspondiente.

Cuando un usuario está bloqueado, no habrá opción de recuperar la contraseña/Contraseña olvidada. El usuario debe esperar a que concluya el bloqueo o debe reiniciar la pasarela.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para modificar los parámetros:

Paso

Acción

1

Abra la página web del PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Política de usuario.

4

Especifique el número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión.

5

Especifique la duración del bloqueo de la cuenta.

6

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?