DOCA0157ES-09

Dispositivos de comunicación Wireless

Descripción

Los dispositivos de comunicación inalámbrica que se pueden conectar a la pasarela PowerTag Link son:

  • A9MEM152● o A9MEM154●, PowerTag Energy M63

  • A9MEM156● o A9MEM157●, PowerTag Energy F63 y P63

  • A9MEM1580, PowerTag Energy F160

  • A9MEM159●, PowerTag Energy Rope

  • LV43402●, PowerTag Energy M250/M630

  • A9XMC●D3, módulos de control PowerTag

  • SMT10020, sensor HeatTag

  • A9XMWRD, pantalla de PowerTag Link

Para obtener más información sobre dispositivos de comunicación inalámbrica, consulte CA908058E Energía PowerTag - Guía de selección.

Principio de instalación de dispositivos inalámbricos

La pasarela PowerTag Link se instala de tal manera que los dispositivos de comunicación inalámbrica se distribuyen por la pasarela. Se recomienda instalar la pasarela PowerTag Link en parte central del cuadro eléctrico. La distancia entre los dispositivos de comunicación inalámbrica y la pasarela deberá ser inferior a 3 metros para la instalación en paneles de plástico simples (por ejemplo, un panel Kaedra) hasta cuadros metálicos de varias columnas (no compartimentadas, forma 2) (por ejemplo, un panel PrismaSet).

NOTA: Se puede interrumpir la calidad de la señal de radiofrecuencia si los dispositivos de comunicación inalámbrica se instalan en un cuadro eléctrico distinto (especialmente si la carcasa cuenta con compartimentos metálicos y una puerta).

Para obtener más información sobre la instalación de dispositivos inalámbricos, consulte DOCA0194EN Sistema PowerTag - Guía de diseño y puesta en marcha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?