DOCA0157FR-09

Appareils de communication sans fil Wireless

Description

Les appareils de communication sans fil qu'il est possible de connecter à la passerelle PowerTag Link sont les suivants :

  • A9MEM152● ou A9MEM154●, PowerTag Energy M63

  • A9MEM156● ou A9MEM157●, PowerTag Energy F63 et P63

  • A9MEM1580, PowerTag Energy F160

  • A9MEM159●, PowerTag Energy Rope

  • LV43402●, PowerTag Energy M250/M630

  • Module de contrôle PowerTag, A9XMC●D3

  • Capteur SMT10020, HeatTag

  • Afficheur PowerTag Link, A9XMWRD

Pour plus d'informations sur les appareils de communication sans fil, consultez le document CA908058E PowerTag Energy – Guide de choix.

Principe d'installation des appareils sans fil

La passerelle PowerTag Link est installée de sorte que les appareils de communication sans fil soient répartis autour de la passerelle. Il est recommandé d'installer la passerelle PowerTag Link au centre du tableau électrique. La distance entre les appareils de communication sans fil et la passerelle doit être inférieure à 3 mètres, que ce soit dans des panneaux plastiques simples (par exemple de type Kaedra) ou dans un tableau métallique à plusieurs colonnes (non partitionnées, forme 2) (type PrismaSet).

NOTE: La qualité du signal de radiofréquence peut être perturbée si les appareils de communication sans fil sont installés dans un autre tableau (notamment si le boîtier a une porte et des partitions métalliques).

Pour plus d'informations sur l’installation d'appareils sans fil, consultez le document DOCA0194FR Système PowerTag – Guide de conception et de mise en service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?